Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Harmony XB5, la gama de pulsadores de Schneider Electric con protección antimicrobios

Barcelona, España

18/11/2021

  • Los pulsadores Harmony XB5 flush combinan la sencillez de la instalación, la eficiencia, la flexibilidad y la robustez, el moderno diseño estándar y de montaje enrasado, y el alto nivel de personalización para satisfacer la mayoría de las aplicaciones industriales
  • Esta gama modular incorpora un aditivo que se activa al contacto con la humedad y que detiene la proliferación de bacterias, virus y microbios.

 

Schneider Electric, especialista global en gestión de la energía y automatización, ha incorporado a Harmony, su gama de pulsadores industriales de referencia, una gama modular de unidades de mando y señalización de plástico de 22 mm de diámetro, Harmony XB5, fabricada con un vinilo con iones de plata, que detiene la proliferación de bacterias, virus y microbios. Gracias a este aditivo que se activa al contacto con la humedad, es capaz de inhibir el crecimiento de microbios hasta un 95% en 15 min y hasta en un 99% en 2h. De esta manera, combina la eficiencia y la robustez con una protección y seguridad añadida para la mayoría de las aplicaciones industriales.

La gama Harmony se basa en la eficiencia y la efectividad del operador. Proporciona un control de maquinarias y líneas de fabricación robusto, seguro, ergonómico y fácil. Además, incluye productos inteligentes y conectados que recopilan y procesan datos, lo que permite a los clientes tomar decisiones informadas.

Harmony ofrece un diseño innovador y ergonómico que mejora la seguridad y fiabilidad de los paneles y las maquinarias. En este sentido, además de su protección con iones de plata, cuenta con importantes opciones de personalización, marcas en el bisel para todos los productos y accesorios empotrados incorporados, como placas y paneles de leyenda

Conforme a las normas IEC, UL, CSA, CCC EAC y JIS, así a la marca CE, cuenta con niveles de protección hasta IP66, 67, 69, 69K y tipo 4X, hasta IK06 contra golpes, y con una elevada resistencia a las vibraciones, mediante tornillos de terminales resistentes a las sacudidas. Pueden funcionar incluso a temperatura extremas, entre -40°C y 70°C.

La gama Harmony se basa en la eficiencia y la efectividad del operador. Proporciona un control de maquinarias y líneas de fabricación robusto, seguro, ergonómico y fácil. Además, incluye productos inteligentes y conectados que recopilan y procesan datos, lo que permite a los clientes tomar decisiones informadas.

Harmony ofrece un diseño innovador y ergonómico que mejora la seguridad y fiabilidad de los paneles y las maquinarias. En este sentido, además de su protección con iones de plata, cuenta con importantes opciones de personalización, marcas en el bisel para todos los productos y accesorios empotrados incorporados, como placas y paneles de leyenda

Conforme a las normas IEC, UL, CSA, CCC EAC y JIS, así a la marca CE, cuenta con niveles de protección hasta IP66, 67, 69, 69K y tipo 4X, hasta IK06 contra golpes, y con una elevada resistencia a las vibraciones, mediante tornillos de terminales resistentes a las sacudidas. Pueden funcionar incluso a temperatura extremas, entre -40°C y 70°C.

Adopción de la plataforma de certificación Blockchain de Wiztopic

Desde el 2 de octubre de 2019, Schneider Electric certifica su contenido en Wiztrust para garantizar su comunicación. Puedes comprobar la autenticidad en el sitio web Wiztrust.com para las comunicaciones corporativas.
Ver comunicado de prensa (pdf, 185 kb) Se abre en una ventana nueva
Compartir esta página: