Schneider Electric lanza New Unica System+, una innovadora solución para zonas de trabajo
Barcelona, Spain
04/11/2020
- New Unica System+ incluye una amplia gama de productos, desde cajas de suelo y bases de escritorio hasta columnas y minicolumnas.
- Gracias a la estructura modular y a las múltiples opciones de montaje, los dispositivos se adaptan incluso a las ubicaciones más difíciles de la oficina.
- Es fácil de desmontar, actualizar y reubicar y, además, New Unica System+ proporciona una mayor flexibilidad tanto para los usuarios como para los instaladores.
Schneider Electric ha presentado New Unica System+, una gama de soluciones modulares y elegantes para potenciar al máximo la oficina moderna. Diseñados para ser fáciles de usar e instalar, los dispositivos New Unica System+ ayudan a maximizar la facilidad de uso del espacio de la oficina y a ahorrar tiempo en el montaje y la configuración.
Un sistema integral de suelo a techo
New Unica System+ abarca una amplia gama de dispositivos y accesorios:
- Enchufes para el suelo: Dispositivos de enchufe de una sola toma, disponibles en dos formatos (cuadrado y redondo), para suelos de hormigón y suelos técnicos.
- Cajas de suelo: Cajas multifuncionales y personalizables, disponibles en tres tamaños: M, L, XL, y en dos acabados: plástico y metal; que permiten el montaje de los mecanismos mediante clipado directo sobre el marco bastidor, que es regulable en altura.
- Unidades de escritorio: Autónomas o modulares, disponibles en múltiples tamaños y varias configuraciones con varias opciones de montaje.
- Columnas y minicolumnas: Personalizables con diferentes módulos funcionales y una gama de accesorios, fáciles de recablear según las necesidades.
- Accesorios para la gestión de cables: Canal de suelo articulada, forros guía cables flexible, soportes adhesivos.
Instalación y uso sencillo
Existen varias opciones de montaje: fijación con tornillos, o mordazas para mesa y fijación por clipado en columnas y minicolumnas, lo que facilita la instalación de los dispositivos New Unica System+. Gracias a la capacidad modular del sistema, los instaladores pueden cubrir una gran variedad de necesidades de los clientes.
Los módulos con funciones -incluidas las tomas de corriente, los cargadores USB, los cargadores inalámbricos, etc.- se pueden combinar y adaptar para crear soluciones a medida. Estos dispositivos pueden utilizarse a través de miniconectores tipo WIELAND y son rápidos de actualizar, reubicar o desmontar cuando sea necesario.
Los complementos adicionales, como por ejemplo los soportes para teléfonos y el almacenamiento para pequeño material de oficina, o las mesas para columnas y minicolumnas, permiten mejorar y personalizar aún más la funcionalidad del espacio de trabajo.
Estética Premium para interiores de vanguardia
New Unica System+ combina la innovación con un diseño moderno. La forma ergonómica de los dispositivos es sutil y minimalista, y la amplia gama de opciones, como los soportes para cables, las asas fáciles de usar y los patrones antideslizantes, añaden una comodidad adicional. La gama está disponible en dos colores, antracita y blanco, y dos acabados, aluminio y tela.
Archivos adjuntos
Schneider Electric lanza New Unica System+, una innovadora solución para zonas de trabajo.png
JPG, photo04/11/2020Ver equipo
Schneider Electric lanza New Unica System+, una innovadora solución para zonas de trabajo2.png
JPG, photo04/11/2020Ver equipo
Schneider Electric lanza New Unica System+, una innovadora solución para zonas de trabajo3.png
JPG, photo04/11/2020Ver equipo
Contacto de prensa
Comunicación Schneider Electric
93 522 86 00 schneiderspain@teamlewis.com
Adopción de la plataforma de certificación Blockchain de Wiztrust
Desde el 2 de octubre de 2019, Schneider Electric certifica su contenido en Wiztrust para garantizar su comunicación. Puedes comprobar la autenticidad en el sitio web Wiztrust.com para las comunicaciones corporativas.