Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Schneider Electric ofrecerá flexibilidad, robustez y eficiencia con la nueva generación de armarios modulares de acero descarbonizado, PanelSeT SFN

Barcelona, España

11/12/2023

  • Fabricado de forma sostenible con un 50% de acero reciclado producido con energías renovables, el nuevo PanelSeT SFN reducirá las emisiones de CO2 en un 34%. 
  • Diseño modular que permite un montaje sencillo y de alta velocidad, con la versión kit que reduce el espacio de almacenamiento hasta en un 80%

Schneider Electric, líder de la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado su nueva generación de armarios autoportantes de acero descarbonizado, PanelSeT SFN. 

El 60% de las organizaciones cree que su inversión en sostenibilidad aumentará en los próximos dos años. En este sentido, las instalaciones e infraestructuras críticas están dejando atrás paulatinamente los combustibles fósiles para dar paso a la electricidad. Mientras las organizaciones sigan enfrentándose a la crisis energética, seguirá siendo fundamental para ellas contar con partners cualificados y con experiencia que sean capaces de acompañarlas en el camino hacia la descarbonización. 

"Los fabricantes de cuadros eléctricos se enfrentan a varios retos en la crisis energética. Al mismo tiempo que las operaciones de planificación son más exigentes, con programas de fabricación que se revisan y adaptan constantemente, también se enfrentan a la escasez de mano de obra y a una menor visibilidad de las compras", asegura Henri BERTHE, Vice President, Universal Enclosures: "Con el lanzamiento de la nueva generación PanelSeT SFN, esperamos proporcionar soluciones más eficientes, robustas y sostenibles a través de la Electricidad 4.0. que también sean altamente adaptables a los cambios en las normativas, permitiendo en última instancia que las infraestructuras críticas estén preparadas para el futuro". 

El nuevo armario modular PanelSeT SFN es una versión mejorada del Spacial SF y es el primer armario descarbonizado del mercado. Versátil, robusto, personalizable y capaz de formar diferentes conjuntos. Estará disponible desde enero de 2024. 

PanelSeT SFN está especialmente diseñado para cuadros de automatización y control y de distribución eléctrica. Es un armario apto para diversas aplicaciones, para entornos industriales, redes solares y eléctricas, infraestructuras de transporte, agua y aguas residuales. Se integra perfectamente con la versión anterior, Spacial SF, lo que permite una sencilla actualización, manteniendo las mismas dimensiones, simetría, propiedades mecánicas, puntos de fijación y certificaciones. 

La última versión ofrecerá varias ventajas y características únicas: 

  • Sostenibilidad: Preparado para el futuro y especialmente diseñado teniendo en cuenta las normas medioambientales, PanelSeT SFN está fabricado con un 50% de acero reciclable producido con fuentes de energía renovables, reduciendo hasta en un 34% de emisiones de CO2. También cuenta con un packaging ecológico que disminuye significativamente el uso de plástico, con un 70-100% de cartón reciclado y casi ningún plástico de un solo uso. 

  • Robustez: Gracias al nuevo diseño del marco único y patentado, y de estructura atornillada, el armario puede resistir hasta 1500 kg de carga estática. 

  • Eficiencia: El diseño incluye una placa de montaje de fijación rápida, así como bisagras de puerta semicerrada para facilitar su extracción. Su instalación requiere menos mano de obra, ya que puede realizarla fácilmente una sola persona. 

  • Flexibilidad y Personalización: Disponible en versión estándar o kit, también se puede personalizar para ofrecer un alto nivel de precisión a los clientes que buscan una solución a medida. Con hasta 60 dimensiones disponibles en diferentes versiones, el diseño modular permite hasta 600 combinaciones adaptándose a las diversas necesidades de los clientes. La versión kit, supondrá hasta un 80% de ahorro de espacio de almacenamiento. 

Para más información sobre PanelSeT SFN, visita: https://www.se.com/es/es/product-range/150063828-panelset-sfn#overview

Adopción de la plataforma de certificación Blockchain de Wiztopic

Desde el 2 de octubre de 2019, Schneider Electric certifica su contenido en Wiztrust para garantizar su comunicación. Puedes comprobar la autenticidad en el sitio web Wiztrust.com para las comunicaciones corporativas.
Ver comunicado de prensa (pdf, 185 kb) Se abre en una ventana nueva
Compartir esta página: