Consultar las preguntas frecuentes

¿Qué es exactamente un LC2K0901M72? ¿Qué implica el "2" al final de la referencia?

Fecha de publicación: 21 agosto 2018

El LC2K0901M72 es un contactor inversor Tesys K de calibre 9 A en AC-3 con un contacto auxiliar "NC" y una bobina de 220/230 Vac con antiparasitario integrado. En las bobinas de corriente alterna (AC), el dispositivo antiparasitario es una VARISTANCIA (referencias con terminación "2").


¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.