NetBotz Room Monitor 355/455 POE Power Specifications
Product Line:
NetBotz
Environment:
NetBotz Version 3 using POE
Cause:
POE specifications
Resolution:
The NetBotz 355 and 455 are Class 0 POE devices.
The IEEE standard 802.3 for supplying power over Ethernet allows the device providing power to use a voltage between 36–57 V DC. The nominal voltage is 48 V with a current of 10–400 mA, subject to a maximum load power of 15.40 Watts.
Publicado para: Schneider Electric España




¿Necesitas ayuda?
Empieza aquí
Encuentra respuestas ahora. Busca una solución por ti mismo, o ponte en contacto con uno de nuestros expertos.
Contacta con el servicio de asistencia
Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para recibir información, soporte técnico, asistencia para reclamaciones y mucho más.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a tu ubicación.
Buscar preguntas frecuentes
Obtén las respuestas que necesitas examinando las preguntas frecuentes (FAQ) relacionadas con los temas.
Contacto con el servicio de ventas
Comienza tu consulta de ventas on-line y un experto se pondrá en contacto contigo.