Consultar las preguntas frecuentes

¿Pueden los NS630b a 1600 indica trabajar hasta 500V cc?

Fecha de publicación: 04 marzo 2013

La gama de Compact NS > 630A no está ensayada para su funcionamiento en corriente contínua y además no puede funcionar con una unidad de protección Micrologic de corriente alterna (no funciona). Las gamas de corriente contínua actuales (Enero 2013) son los Compact NSX DC y los Masterpacts NW DC.

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.