It is not possible to set the Io value differently than by whole numbers in Amps in case of use of an ACE 990 adapter. The consequence of this is naturally that one cannot specify a value of precision for low values of Io. It is recommended to simply choose the nearest and the most judicious whole number in the function of the electrical network.
Re-published to revised security level: 17 June 2008 by DRM
Applies To: ACE990 version v1.0
Original Author: (recommended to place initials only)
Public
All content © 1992-2008 Schneider Electric
Legacy KB System (APS) Data: RESL166625 V2.0, Originally authored by LaVI on 06/20/2008, Last Edited by DaMi on 06/20/2008
Related ranges: Sepam series 40, ACE 9XX, Sepam series 20
Publicado para: Schneider Electric España
¿Necesitas ayuda?
Empieza aquí
Encuentra respuestas ahora. Busca una solución por ti mismo, o ponte en contacto con uno de nuestros expertos.
Contacta con el servicio de asistencia
Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para recibir información, soporte técnico, asistencia para reclamaciones y mucho más.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a tu ubicación.
Buscar preguntas frecuentes
Obtén las respuestas que necesitas examinando las preguntas frecuentes (FAQ) relacionadas con los temas.
Contacto con el servicio de ventas
Comienza tu consulta de ventas on-line y un experto se pondrá en contacto contigo.