Goals and Symptoms
What is the Sepam 20 version that is compatible with 969 TP or ACE 969 FO - IEC 60870-5-103 and DNP 3.0 ?
Causes and Fixes
For using the ACE 969 TP or ACE 969 FO, the Sepam 20 has to be at firmware version V05.26 or higher.
This version enables the Sepam 20 to communicate using the IEC 60870-5-103 and DNP 3.0 protocols.
Legacy KB System (APS) Data: RESL201185 V1.0, Originally authored by DaMi on 01/29/2010, Last Edited by DaMi on 01/29/2010
Related ranges: Sepam series 20, Sepam accessories
Publicado para: Schneider Electric España


¿Necesitas ayuda?
Empieza aquí
Encuentra respuestas ahora. Busca una solución por ti mismo, o ponte en contacto con uno de nuestros expertos.
Contacta con el servicio de asistencia
Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para recibir información, soporte técnico, asistencia para reclamaciones y mucho más.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a tu ubicación.
Buscar preguntas frecuentes
Obtén las respuestas que necesitas examinando las preguntas frecuentes (FAQ) relacionadas con los temas.
Contacto con el servicio de ventas
Comienza tu consulta de ventas on-line y un experto se pondrá en contacto contigo.