Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web
        
¿Cómo podemos ayudarle hoy?
Size of the XVDC03 to XVDC12 items

Goals and Symptoms

Size of the XVDC03 to XVDC12 items

Facts and Changes

XVDC

Causes and Fixes

These screw are M5 thread with a lenght of :
XVDC03 : 109mm
XVDC04 : 172mm
XVDC05 : 253mm
XVDC06 : 298mm
XVDC08 : 361mm
XVDC09 : 277mm
XVDC10 : 340mm
XVDC11 : 403mm
XVDC12 : 466mm


Legacy KB System (APS) Data: RESL198039 V1.0, Originally authored by LaBe on 03/16/2009, Last Edited by LaBe on 03/16/2009
Related ranges: Harmony XVD

Schneider Electric España

Explorar más
Rango:
Explorar más
Rango: