Issue:
Can the PM710 monitor positive or negative power and energy values?
Product Line:
PM710
Environment:
PM710
Cause:
The PM710 cannot distinguish whether the energy is going into or out of the load.
Resolution:
The PM710 is technically a 2-quadrant power meter.
Both power and energy in and out of the load are treated as additive. In other words, "Absolute values" are represented. There is no differentiation between positive or negative power and energy values.
This applies to the all the RMS measurements:
Active power Total and per phase
Reactive power Total and per phase
Apparent power Total and per phase
Power factor Total
Unfortunately, the PM710 does not provide the information in order to calculate this.
There is no register available to flag the direction of power or energy flow.
Publicado para: Schneider Electric España








¿Necesitas ayuda?
Empieza aquí
Encuentra respuestas ahora. Busca una solución por ti mismo, o ponte en contacto con uno de nuestros expertos.
Contacta con el servicio de asistencia
Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para recibir información, soporte técnico, asistencia para reclamaciones y mucho más.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a tu ubicación.
Buscar preguntas frecuentes
Obtén las respuestas que necesitas examinando las preguntas frecuentes (FAQ) relacionadas con los temas.
Contacto con el servicio de ventas
Comienza tu consulta de ventas on-line y un experto se pondrá en contacto contigo.