Issue
User wants to know if Struxureware Power Monitoring uses ActiveX controls
Product
ION Enterprise
Struxureware Power Monitoring (SPM) 7.0, 7.0.1
Power Monitoring Expert 7.2.x & 8.x
Environment
Web browser
Resolution
As of Struxureware Power Monitoring 7.0.1, Power Monitoring Expert no longer uses ActiveX controls. Note that this is not the case in SPM 7.0, in which Diagrams (WebReach) still uses TeeChart (an Active X component) for graphing.
Additional Notes:
- WebReach uses Javascript, which is a standard scripting language for web browsers. It is unrelated to Java
- The main SPM web client (/web) uses Silverlight, which is a browser plug-in. As of PME 8.1, Silverlight is no longer needed for the login page.
- The Internet Explorer web browser uses ActiveX to load plugins like Silverlight and Flash, so ActiveX cannot be completely disabled*
PME 8 and 8.1 does support other web browsers for most web application excluding Real Timetables and Alarms (still require Silverlight). The viability of the web client in an ActiveX restricted environment is dependent on whether IT groups turn off ActiveX entirely or require that vendor applications do not make direct use of it.
Publicado para: Schneider Electric España
¿Necesitas ayuda?
Empieza aquí
Encuentra respuestas ahora. Busca una solución por ti mismo, o ponte en contacto con uno de nuestros expertos.
Contacta con el servicio de asistencia
Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para recibir información, soporte técnico, asistencia para reclamaciones y mucho más.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a tu ubicación.
Buscar preguntas frecuentes
Obtén las respuestas que necesitas examinando las preguntas frecuentes (FAQ) relacionadas con los temas.
Contacto con el servicio de ventas
Comienza tu consulta de ventas on-line y un experto se pondrá en contacto contigo.