Product Line
ION8400
Environment
Templates
Resolution
You can install meter templates using ION Setup, ION Enterprise, StruxureWare Power Monitoring or Power Monitoring Expert. See the "Upgrading ION Device Firmware" technical note for complete details.
Install Templates with ION Setup
- Download the device template and save it to your ION Setup TEMPLATE folder (select the file below that matches your meter's feature set).
Use these .DCF files with ION Setup to perform firmware upgrades. These are default meter templates only. If you have custom programming in your meter, create your own template file before performing the firmware upgrade.
- Follow the upgrade procedures outlined in the Upgrading ION Device Firmware technical note.
Version | Low Current (Class 2) | Standard (Class 20) |
V264-265 | 8400_FAC-9S-39S-36S-76S_V2.6.0.0.9 8400_FAC-35S_V2.6.0.0.9 | |
V262 | 8400_FAC-9S-39S-36S-76S_V2.6.0.0.2 8400_FAC-35S_V2.6.0.0.2 | |
V244 | 8400_v240_FAC-C2A-9S-39S_V1.8.0.0.0 8400_v240_FAC-C2A-35S_V1.8.0.0.1 8400_v240_FAC-C2A-36S-76S_V1.8.0.0.0 | 8400_v240_FAC-9S-39S_V1.8.0.0.0 8400_v240_FAC-35S_V1.8.0.0.1 8400_v240_FAC-36S-76S_V1.8.0.0.0 |
Publicado para: Schneider Electric España


¿Necesitas ayuda?
Empieza aquí
Encuentra respuestas ahora. Busca una solución por ti mismo, o ponte en contacto con uno de nuestros expertos.
Contacta con el servicio de asistencia
Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para recibir información, soporte técnico, asistencia para reclamaciones y mucho más.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a tu ubicación.
Buscar preguntas frecuentes
Obtén las respuestas que necesitas examinando las preguntas frecuentes (FAQ) relacionadas con los temas.
Contacto con el servicio de ventas
Comienza tu consulta de ventas on-line y un experto se pondrá en contacto contigo.