¿Cómo podemos ayudarle hoy?

What type of 100Base-FX Fiber is Required for devices with fiber optic communications?

Issue
What is the best type of 100Base-FX Fiber for 100Base-FX communications

Product Line
ION Devices, ECC card

Environment
Fiber Optic Communications

Cause
Some devices such as the ION7650 or ECC cards have a fiber-optic communication hardware ordering option

Resolution
These are the best specifications for the the fiber to be on the 100Base-FX port
* Multimode fiber
* Wavelength: 1300 nm
* Connector Type: SC or LC
* Cladding: 62.5/125 or 50/125 um
* Max Length: 2000 m full duplex, 400 m half duplex

Note: For 10Base-FL communications see What type of 10Base-FL Fiber is Required for devices with fiber optic communications?

Schneider Electric España

Explorar más
Rango:
Explorar más
Rango:
  • Documentación de productos
  • Descargas de software
  • Selector de productos
  • Reemplazo de productos
  • Centro de ayuda y contacto
  • Encuentra nuestras oficinas
  • Pedir presupuesto
  • Dónde comprar
  • Closure of shop.se.com/es/es/ and shop.se.com/pro/es/es/
  • Schneider Electric Community
  • Carreras
  • Perfil corporativo
  • Denunciar una mala conducta
  • Accesibilidad
  • Sala de prensa
  • Inversores
  • EcoStruxure
  • Búsqueda de empleo
  • Blog
  • Política de privacidad
  • Aviso de Cookies
  • Condiciones de uso
  • Cambiar tu configuración de cookies