Set up -->HMI --> Regional Setting menu
The Date format is applicable for DOM as well as Time related parameters.
The meters produced till 31st Dec 2015, there is a conflict for the DOM displayed and the format selected. The actual relation for these are provided in the below table.
Format Selected | DOM displayed on HMI |
MM/DD/YY | YY/MM/DD |
YY/MM/DD | DD/YY/MM |
DD/MM/YY | MM/YY/DD |
An example for DOM 28th Dec 2015 is illustrated below
Format Selected | DOM on HMI | Actual |
MM/DD/YY | 15/12/28 | 12/28/15 |
YY/MM/DD | 28/15/12 | 15/12/28 |
DD/MM/YY | 12/15/28 | 28/12/15 |
Note : The issue is been solved by correcting the production Tool. All meters manufactured from 7th Jan 2016 onwards will not have this issue and DOM will match with the Date format selected
Publicado para: Schneider Electric España
¿Necesitas ayuda?
Empieza aquí
Encuentra respuestas ahora. Busca una solución por ti mismo, o ponte en contacto con uno de nuestros expertos.
Contacta con el servicio de asistencia
Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para recibir información, soporte técnico, asistencia para reclamaciones y mucho más.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a tu ubicación.
Buscar preguntas frecuentes
Obtén las respuestas que necesitas examinando las preguntas frecuentes (FAQ) relacionadas con los temas.
Contacto con el servicio de ventas
Comienza tu consulta de ventas on-line y un experto se pondrá en contacto contigo.