Consultar las preguntas frecuentes

¿Hay algún problema si el núcleo, especialmente el cabezal superior, tiene una temperatura de 120 °C incluso con los transformadores secos Resiglas en estado inactivo?

Fecha de publicación: 22 febrero 2016

No, no hay problema si el núcleo, especialmente el cabezal superior, tiene una temperatura de 120 °C incluso con los transformadores secos Resiglas en estado inactivo. Hasta puede tener una temperatura superior a 120 °C. La temperatura máxima permitida del núcleo se determina únicamente por los parámetros admisibles de temperatura de las otras piezas del transformador. La protección de temperatura estándar para los bobinados (clase F) es de 145 °C en alarma y de 155 °C en disparo.

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.