Consultar las preguntas frecuentes

Interruptor de tarjeta para hotel o aplicaciones terciarias para el control de iluminación - Elegance / Unica -

Fecha de publicación: 21 febrero 2021

 El interruptor de tarjeta sin temporizar y 10A con LED de la serie Elegance y referencia MTN3760-0000.
A está referencia hay que añadirle la tapa que se puede poner por ejemplo con MTN315619

Con la serie Unica tienes el interruptor de tarjeta sin temporizar de 10A y referencia U3.283.18
O bien la referencia U3.540.18 que es el interruptor de tarjeta temporizado de 8A, y tiene una temporización de 10s a 3 minutos.

Para descargar las fichas técnicas o información complementaria ir al siguiente enlace :

Consulta de Fichas Técnicas y Referencias de = S = en la pagina web_UNICA :

http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecatalogue/search.do?conf=seo&scp_id=Z002&cat_id=BU_ISC_UNICA_Z002&el_typ=search&keywords=LC1D0900E5

Para la descarga de la tarifa actual de pequeño material eléctrico, domótica e inmótica, KNX, ir al siguiente enlace :

http://www.schneiderelectric.es/sites/spain/es/soporte/descargas/tarifas/2012/tarifas-schneider-electric-general.page

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.