Consultar las preguntas frecuentes

¿Las fuentes de alimentación Phaseo ABL8 REM24050 poseen aislamiento galvánico entre el circuito de entrada y el de salida?

Fecha de publicación: 19 marzo 2018

Todas las fuentes de alimentación conmutadas Phaseo, incluídas las ABL8 REM, poseen doble aislamiento entre circuito de entrada (conectado a la red) y circuito de salida de baja tensión por transformador de aislamiento integrado. Además contienen un dispositivo interno que limita la tensión de salida a menos de 60V en caso de fallo interno.

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.