Consultar las preguntas frecuentes

¿Qué cable necesito para comunicar un terminal XBTGH con un PLC de la gama Twido?

Fecha de publicación: 23 agosto 2018

Las XBTGH solo disponen del puerto COM1 DB9, que es el mismo que el de las XBTGT, así que se utiliza el mismo cable XBT Z9018, (mini-DIN - DB9). O bien el antiguo DB25, de diferentes longitudes con adaptador a DB9.
XBTZ968 (2,5m)
XBTZ9680 (2,5m acodado)
XBTZ9681 (5m)
XBTZ9686 (16m)
XBTZ9687 (20m)
XBTZ9688 (25m)+XBTZG909

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.