Consultar las preguntas frecuentes

¿Cómo realizar alternancia de bombas con un ATV630?

Fecha de publicación: 14 abril 2020

El variador con cada arranque realiza un cambio de bomba distribuyendo de esta forma los arranques.
A continuación realizamos una configuración con 2 bombas:
5. Ajustes completos
               5.1 Configuración Macro
                               Selecc.de aplic.   Ctrl. Refuer. Bomba.
               5.6 Funciones de bomba
                               Control de refuerzo                            
                                                Pestaña SISTEMA
                                                Asig. Sist.bomba  --- Único variador.
                                                Num. De bombas  --- 2
                                                Config bombas
                                                                Asignación Cmd B1  --- R2
                                                                Asig.OK B1  --- No 
                                                                Asignación Cmd B2  --- R3
                                                                Asig.OK B2  --- No
                                               Método periodo ciclo  --- FIFO
                                               Alter. Bomb princ ---   Estándar
                                               Pestaña CONTROL
                                               Control de refuerzo   ---   No
 

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.