Consultar las preguntas frecuentes

¿Se puede crear un ejecutable de una aplicación de Vijeo Citect 7 para protegerla frente a modificaciones de código y objetos?

Fecha de publicación: 30 diciembre 2019

No se puede crear un ejecutable, pero hay mecanismos para garantizar el copyright y que la aplicación original no pueda ser modificada.

Si el proyecto está totalmente compilado se pueden eliminar los cicodes files (ficheros con extensión "ci") y una parte de los ficheros gráficos (ficheros con extensión "ctg") con lo cual no se puede acceder con cicode files a la programación del cicode ni con el graphics builder al diseño de las páginas.
 

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.