Consultar las preguntas frecuentes

COMO BORRAR ALARMAS EN UN COMET S31 y/o COMET S33

Fecha de publicación: 20 octubre 2016

- Pulsar primero la tecla de la llave para verificar las alarmas presentes en el SAI
- A continuación pulsar la tecla de la izquierda " fault" 
- Por último pulsar un segundo la tecla verde de puesta en marcha

Si una vez efectuados estos pasos nos siguen apareciendo alguna alarma en el display del COMET, cuando pulsemos la tecla de la llave; entonces les recomendamos que llamen al teléfono de soporte técnico  93 484 31 00  ( opción 2 y después opción 7)
 

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.