Consultar las preguntas frecuentes

¿Como conectar un interruptor extraible de 3200 A NW32 a un embarrado horizontal superior Linergy Evolution en armario dedicado Prisma P?

Fecha de publicación: 25 enero 2018

Se adjunta, en carpeta ZIP, los planos de conexión para un interruptor extraible de 3200 A modelo NW32, 3 ó 4 polos, a embarrado Linergy Evolution en armario dedicado de 650mmm de la gama Prisma P. Ver guia de planos a utilizar en documento "Conexión NW32_EXTRAIBLE_Linergy_Prisma 650mm" adjunto.

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.