Based on the Command List, command to be send is 6003 to energize the output and command 6002 to de-energize.
Before sending the command be sure:
- The Digital Output is not assigned to an Alarm
- The Digital Output is configured to be controlled remotely/external
- Connect to the PM Meter with IP address of the Gateway and the unit ID
- READ ONLY ONCE REGISTER 405680 (5679)
- Value should be Unsigned integer different from 0
- Note this value (for example 12345)
- WRITE A BLOCK OF 3 REGISTERS STARTING ADDRESS 405000 (4999)
- Register 405000 (4999) should have Value 6003
- Register 405001 (5000) should have Value of the Semaphore (our example 12345)
- Register 405002 (5001) should have the ID of the Digital Output (2 for DO2)
- READ ONLY ONCE REGISTERS 405126 (5125) to confirm the result (should be 0 for Valid Operation)
Unprotected Command Interface:
- Connect to the PM Meter with IP address of the Gateway and the unit ID
- WRITE A BLOCK OF 3 REGISTERS STARTING ADDRESS 405250 (5249)
- Register 405250 (5249) should have Value 6003
- Register 405251 (5250) should have Value of 0
- Register 405252 (5251) should have the ID of the Digital Output (2 for DO2)
- READ ONLY ONCE REGISTERS 405376 (5375) to confirm the result (should be 0 for Valid Operation)
Publicado para: Schneider Electric España
¿Necesitas ayuda?
Empieza aquí
Encuentra respuestas ahora. Busca una solución por ti mismo, o ponte en contacto con uno de nuestros expertos.
Contacta con el servicio de asistencia
Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para recibir información, soporte técnico, asistencia para reclamaciones y mucho más.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a tu ubicación.
Buscar preguntas frecuentes
Obtén las respuestas que necesitas examinando las preguntas frecuentes (FAQ) relacionadas con los temas.
Contacto con el servicio de ventas
Comienza tu consulta de ventas on-line y un experto se pondrá en contacto contigo.