Consultar las preguntas frecuentes

¿Los bloques de función de un M221 son retentivos?

Fecha de publicación: 09 septiembre 2020

Se desea mantener el valor de los bloques de función, por ejemplo un registro de desplazamiento %SBRx, tras un corte de tensión. ¿Es esto posible con SoMachine Basic y un M221?
Siempre que se realice un arranque en cliente, los valores de los bloques de función se mantendrán.

Arranque en caliente:

El arranque en caliente reanuda la ejecución del programa, en su estado de funcionamiento previo, conservando los contadores, bloques de funciones y bits y palabras de sistema.
Siempre que la bateria esté presente en el controlador, un reinicio de la CPU, arranque en caliente, equivalente a %S1, se mantendrán los valores de los elementos mencionados arriba.

Si se realiza un arranque en frío (equivalente a %S0) no se mantiene el valor de los bloques de función como %SBRx

Un arranque en frío se produce por los siguientes motivos:
  • Arranque del controlador sin una modificación online de la aplicación validada.
  • Suministro de alimentación a un logic controller sin una batería de reserva cargada.
  • Se descarga una aplicación
  • Se inicializa un logic controller

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.