La dirección IP no puede guardarse en la tarjeta SIM. Desde la tarjeta tan sólo es posible descargar configuraciones y/o modificaciones realizadas desde el Advantys Software. La dirección IP no se vuelca desde esta aplicación por lo que tampoco se realiza desde la tarjeta SIM. Además, entre otras cosas, de esta manera el usuario puede utilizar una misma tarjeta SIM para volcar una misma configuración a varias islas, sin importar el número de nodo o dirección IP de la cabecera.
Publicado para:Schneider Electric España