In PME 8.1 web applications, the dials shown within the diagrams are maxed out or incorrectly scaled when compared to the same dials viewed in Vista.
Example: Dials displayed in Web Applications
Example: Dials displayed in Vista
Product Line
Power Monitoring Expert 8.1
Environment
Power Monitoring Expert
Web Applications, Vista
Cause
The scaling in gauges in Diagrams will not work if a lower case 'k' or 'g' or 'm' is used in the units field.
Resolution
*Warning: Take backups of any files pirot to modifying them. Ensure the backups are in a location that will not be overwritten (i.e. the Desktop).
The issue has been addressed by a hotfix, attached below, for PME 8.1 released in August 2016.
To deploy:
1. Navigate to the following default directory on the PME server: C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Power Monitoring Expert\system\WebReach
2. Backup the existing versions of the following files to a safe location:
- historical\displaylogs.aspx
- scripts\realtime.js
- default.aspx
4. Restart the ApplicationModules CoreSeviceshot service and its dependent services.
5. Clear browser caches and reset IIS after copying in the updated files.
Publicado para: Schneider Electric España
¿Necesitas ayuda?
Empieza aquí
Encuentra respuestas ahora. Busca una solución por ti mismo, o ponte en contacto con uno de nuestros expertos.
Contacta con el servicio de asistencia
Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para recibir información, soporte técnico, asistencia para reclamaciones y mucho más.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a tu ubicación.
Buscar preguntas frecuentes
Obtén las respuestas que necesitas examinando las preguntas frecuentes (FAQ) relacionadas con los temas.
Contacto con el servicio de ventas
Comienza tu consulta de ventas on-line y un experto se pondrá en contacto contigo.