Consultar las preguntas frecuentes

¿Qué diferencias existen entre los contactores de vacío (LC1V) y los contactores antipolvo (LC1D con terminación S167)?

Fecha de publicación: 14 abril 2020

La principal diferencia es que los primeros integran los contactos en cámaras de vacío, con lo que se minimiza el arco eléctrico producido en la desconexión de la carga y así se consigue una vida útil más larga (mayor número de maniobras). Además, los contactos están en una cámara estanca.
Los contactores S167 están hechos de una aleación de AgNi (plata-níquel) que los hace más resistentes en ambientes polvorientos.


¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.