Preguntas frecuentes de búsqueda
Video FAQ: Actualización de Firmware del Módulo 140 NOE 771 x1
Se detalla un instructivo paso a paso para la actualización de firmware del módulo 140 NOE 771 x1. Como requisito, su PC debe tener una dirección IP en la misma subred que la dirección IP del módulo. Advertencia: durante la descarga del firmware, no apagar el módulo ni la PC ni cerrar el OS Loader ni desconectar el cable, caso contrario podría dañar el equipo permanentemente. NOTA: Para módulos NOE con versión de kernel < 2.0 y versión de exec < V2.0, la actualización debe hacerse con el Concept Exec Loader. Para este caso excepcional, por favor comunicarse con el soporte técnico de Schneider Electric para solicitar asistencia con la actualización.
Publicado para:Schneider Electric España
Explorar más
Explorar más