Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web
		
¿Cómo podemos ayudarle hoy?
Does PowerSCADA Operation support communication with IEC 61850 devices based on Parallel Redundancy Protocol?
Applies to:
All PowerSCADA versions using IEC61850N driver, although it refers to the current PowerSCADA version at the moment of publishing.

Question:
Does PowerSCADA Operation support communication with IEC 61850 devices based on Parallel Redundancy Protocol?

Answer:
YES, PowerSCADA Operation 8.2 (PSO) supports communication with other IED nodes as defined by IEC 61850 standard, over a network that uses Parallel Redundancy Protocol (PRP) nodes as defined in the standard IEC 62439-3 (March 2016).
Implementing the IEC 61850 standard, PSO can communicate as a Client with any Server (IEDs) by using the native IEC61850N driver.
The IEC61850N communication driver uses MMS (Manufacturing Message Specification) which is an Application Layer protocol (7th, top layer of OSI model).
PRP is a Link Layer redundancy protocol (Layer 2 of OSI model), which allows higher layer network protocols to operate without modification.
This means that MMS protocol works without problems, further means that PowerSCADA Expert IEC61850N driver will work.
PRP implements redundancy in the nodes rather than in the network.
Thus, to connect a PowerSCADA Server node to such network, a Redundant Box (RedBox) device is needed.
For redundant PowerSCADA server nodes, a RedBox device is needed for each node.
This RedBox requirement should not be seen in any way as a limitation of PowerSCADA software, it is a hardware device that is needed to connect to such a redundant network.

Created on April, 11th 2018 by
Adrian Dicea
PowerSCADA Product Prime @ Expert Level - Global Technical Support

Schneider Electric España

Explorar más
Rango:
Explorar más
Rango:

¿Necesitas ayuda?

  • Empieza aquí

    Encuentra respuestas ahora. Busca una solución por ti mismo, o ponte en contacto con uno de nuestros expertos.

  • Contacta con el servicio de asistencia

    Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para recibir información, soporte técnico, asistencia para reclamaciones y mucho más.

  • ¿Dónde comprar?

    Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a tu ubicación.

  • Buscar preguntas frecuentes

    Obtén las respuestas que necesitas examinando las preguntas frecuentes (FAQ) relacionadas con los temas.

  • Contacto con el servicio de ventas

    Comienza tu consulta de ventas on-line y un experto se pondrá en contacto contigo.

Me gustaría recibir noticias e información comercial de Schneider Electric y sus filiales a través de medios de comunicación electrónica, como el correo electrónico, y acepto la recopilación de información sobre la apertura y clics en estos correos electrónicos (mediante el uso de píxeles invisibles en las imágenes) para medir el rendimiento de las comunicaciones y mejorarlas. Para obtener más información, lee la Política de privacidad.

  • Documentación de productos
  • Descargas de software
  • Selector de productos
  • Reemplazo de productos
  • Centro de ayuda y contacto
  • Encuentra nuestras oficinas
  • Pedir presupuesto
  • Dónde comprar
  • Closure of shop.se.com/es/es/ and shop.se.com/pro/es/es/
  • Carreras
  • Perfil corporativo
  • Denunciar una mala conducta
  • Accesibilidad
  • Sala de prensa
  • Inversores
  • EcoStruxure
  • Búsqueda de empleo
  • Blog
  • Política de privacidad
  • Aviso de Cookies
  • Condiciones de uso
  • Cambiar tu configuración de cookies