Lets suppose 400V AC is mains voltage, ATV71...N4 version used and motor has rated voltage 400V(star) / 230V (delta)
Rated values to be entered for delta connection as written on motor plate , e.g. 2.2kW, 230V, 50Hz, 1420rpm, NCR=xx
Then autotuning.
Operation above 50HZ must be enabled by setting Fmax and HSP up to 87Hz (or above) and check if UCP=400V and FCP=87Hz. UC2=yes.
Do not forget that Altivar must be selected with rated power at least 1.73 * motor power (written on motor plate). e.g. 4kW ATV71...N4 drive for 2.2kW motor.
Publicado para: Schneider Electric España








¿Necesitas ayuda?
Empieza aquí
Encuentra respuestas ahora. Busca una solución por ti mismo, o ponte en contacto con uno de nuestros expertos.
Contacta con el servicio de asistencia
Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para recibir información, soporte técnico, asistencia para reclamaciones y mucho más.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a tu ubicación.
Buscar preguntas frecuentes
Obtén las respuestas que necesitas examinando las preguntas frecuentes (FAQ) relacionadas con los temas.
Contacto con el servicio de ventas
Comienza tu consulta de ventas on-line y un experto se pondrá en contacto contigo.