FAQs Técnicas

Realizar una pregunta

¿Qué clase de disparo diferencial tienen los NSXm con Micrologic 4.1?

Los interruptores Compact NSX con unidad de control Micrologic 4.1 (protección magnetotérmica y diferencial) disponen de distinta clase de disparo en función de la sensibilidad ajustada:
- Clase A: para sensibilidades ajustadas en el rango de 30 mA a 1 A.
- Clase AC: para sensibilidades ajustadas en el rango de 3 a 5 A.
- Los NSXm con Micrologic 4.1 son diferenciales superinmunizados.

NOTA:
Clase A: Los interruptores diferenciales tipo A proporcionan protección adicional para el tipo CA porque son sensibles a corrientes de CA y corrientes pulsantes de CC. El disparo se garantiza para corrientes residuales alternas sinusoidales y también para corrientes residuales de CC pulsante, tanto si se aplican de repente como si aumentan lentamente.
Clase AC: Los Interruptores diferenciales sensibles a corrientes de AC y aptos para la mayoría de las aplicaciones domésticas y comerciales. El disparo se garantiza para corrientes alternas sinusoidales, tanto si se aplican de repente como si aumentan lentamente.

Véase en página A-11 de catálogo Compact NSXm que se adjunta:
Catálogo Compact NSXm
URL => http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ESMKT01200D17

 
¿Ha sido útil?
¿Qué podemos hacer para mejorar la información?