¿Cómo podemos ayudarle hoy?

How to configure Altivar ATV212 variable speed drive with Terminals control but monitoring over LONworks?

Issue:
How to configure ATV212 to have control and ref via terminals but monitoring over serial (LONworks)?

Product Line:
Altivar 212

Environment:
All

Cause:
Programming

Resolution:
If logic input function 48 is not used, then whenever communication is established, it overrides the control. This means that if LON is not operational, commands come from Cmod definition (e,g F input) and frequency from Fmod (e.g. VIB). But as soon as lon works is operational, the drive automatically switches to control via LON. To change this behavior, you have to use function 48. Set forced local to be permanently active by setting F108=48. This will allow command and reference to always come from Cnod/Fnod.

Schneider Electric España

Documentos adjuntos
Extracted pages from ATV212_programming_manual_EN_S1A53838_03.pdf [113.11 KB]
Explorar más
Rango:
Explorar más
Rango:

¿Necesitas ayuda?

¿Necesitas ayuda?

Selector de productos

Selector de productos

Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.

Pedir presupuesto

Pedir presupuesto

Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.

¿Dónde comprar?

¿Dónde comprar?

Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.

Centro de ayuda

Centro de ayuda

Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.