The standard IEC-61439-1, paragraph 8.4.3.2.2 defines: "All exposed conductive parts of the ASSEMBLY shall be interconnected together and to the protective conductor of the supply or via an earthing conductor to the earthing arrangement. These interconnections may be achieved either by metal screwed connections, welding or other conductive connections or by a separate protective conductor."
If the Masterpact circuit breaker with or without chassis is installed in a metallic enclosure, it is grounded through the screws tightened into the mounting plate. If there is some insulation part interrupting the earthing continuity or there is a special requirement defined by the beneficiary, the earthing openings on the chassis side of NT / NW can be used.
The additional connection to the earthing conductor can be made using a PE cable with a cross section of 10mm².
Recommended screw to be used: GENERAL SCREW METRIC; Machine Screw; Hexalobular Socket; Countersunk Head; -; M8; LENGTH 16mm; Steel; 8.8; 0; Zn8/C
Publicado para: Schneider Electric España






¿Necesitas ayuda?
Empieza aquí
Encuentra respuestas ahora. Busca una solución por ti mismo, o ponte en contacto con uno de nuestros expertos.
Contacta con el servicio de asistencia
Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para recibir información, soporte técnico, asistencia para reclamaciones y mucho más.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a tu ubicación.
Buscar preguntas frecuentes
Obtén las respuestas que necesitas examinando las preguntas frecuentes (FAQ) relacionadas con los temas.
Contacto con el servicio de ventas
Comienza tu consulta de ventas on-line y un experto se pondrá en contacto contigo.