FAQs Técnicas

Realizar una pregunta

¿Cómo se realiza la extracción segura del medio de almacenamiento en una HMI Magelis?

Para extraer el medio de almacenamiento, ya sea USB, tarjeta SD ó CF, es necesario realizar previamente una operación de flushAllDataLogging, para realizar un último vaciado de los registros y actualización de los datos a ese mismo instante. A continuación, se activará el proceso de mantenimiento (_Maintenance). Al escribir a 1 la variable se detienen los servicios de registro de datos y se puede extraer el medio de almacenamiento con seguridad (precaución importante: hay que esperar unos 15 segundos tras la activación del modo mantenimiento) mientras se siguen llevando a cabo las tareas de registro de eventos. Véase la operativa descrita en el apartado 20.5.4 de la ayuda de Vijeo Designer, donde se menciona la citada espera. Se ha preparado un pequeño proyecto a modo de ejemplo para facilitar las pruebas y familiarizarse con los procedimientos, usando las variables comentadas y una variable interna que se incrementa por script periódico.

Como servicio de FTP se debe utilizar el administrador de datos de Vijeo Designer, cuyo uso se detalla en el apartado 20.5.2 de la ayuda de Vijeo Designer.
¿Ha sido útil?
¿Qué podemos hacer para mejorar la información?