FAQs Técnicas

Realizar una pregunta

¿ Cómo se puede apagar el SAI easyups de 2 kva con un contacto seco de la tarjeta VGLS9901l ?


Según la documentación de la tarjeta de contactos secos VGLS9901l  se necesita una señal alta entre los pines 4 y 3 por un intervalo entre 3 a 10 segundos.
 
Este apagado se iniciará después del tiempo de retardo que tiene programado el SAI que por defecto es de 180 segundos.
 
Solo se podrá apagar el SAI cuando esté en modo batería y el SAI se encenderá cuando vuelva la alimentación CA.
 
El manual de la tarjeta muestra unos ejemplos con una fuente de alimentación de 12 V y 24 V

Se adjunta el manual de la tarjeta de contactos secos.
 
 
¿Ha sido útil?
¿Qué podemos hacer para mejorar la información?