FAQs Técnicas

Realizar una pregunta

¿Qué bobina utilizan los contactores LC1 F115, LC1 F150, LC1 F185, LC1 F225 actuales?

En los contactores de los calibres
LC1 F115, LC1 F150,
LC1 F185, LC1 F225
Se ha realizado un cambio en el tratamiento superficial de los núcleos magnéticos.
Este cambio implica que las bobinas LX1 F (50 / 60 Hz) no se puedan utilizar ya en los contactores LC1 F115, LC1 F150, LC1 F185, LC1 F225.
Para circuitos de mando en corriente alterna utilizar las bobinas LX9 F●●●●
Para circuitos de mando en corriente continua utilizar las bobinas LX4 F●●●●
 
Fecha de implementación del cambio: Semana 45 del año 2017
 
 
Ver pdf adjunto.
 
¿Ha sido útil?
¿Qué podemos hacer para mejorar la información?