Consultar las preguntas frecuentes

¿Cómo se puede sustituir un ATV32 averiado por un equipo ATV320 nuevo sin afectar las comunicaciones y el programa del autómata?

Fecha de publicación: 15 abril 2020

A partir de la versión de firmware 2.9 IE34 aparece un parámetro nuevo que permite cambiar la identidad del variador en su presencia en las redes. ntId (NeTwork IDentification) se encuentra en el menú COMunicación, dentro de COnF - FULL.

Por defecto está como (ATV)320 pero puede ajustarse a 32 y se comportará como un ATV32 a todos los efectos.

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.