Consultar las preguntas frecuentes

¿Cómo se puede leer el valor del bit de una palabra mediante Scripts con Vijeo Designer ?

Fecha de publicación: 28 junio 2019

Para leer  consultar, el bit de una palabra dentro de un script se puede utilizar el Metod X ;
Segun la ayuda de vijeo designer :

Formato

boolean NombreVariable.X(int position);
El nombre de la variable debe ser externa al Script pero interna en vijeo designer
Un ejemplo :

boolean bt0,bt1,bt2,bt3,bt4;
bt0 = INT01.X(0);//solo fucniona con variables internas
bt1 = INT01.X(1);
bt2 = INT01.X(2);
bt3 = INT01.X(3);
bt4 = INT01.X(4);
bit0.write(bt0);
bit1.write(bt1);
bit2.write(bt2);
bit3.write(bt3);
bit4.write(bt4);
 

 Se adjunta ejemplo con Vijeo designer 6.2 SP8 y Expert machine Basic 1.0
 

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.