Consultar las preguntas frecuentes

Vijeo Designer - ¿Por qué la HMI ha dejado de registrar datos?

Fecha de publicación: 15 noviembre 2019

Si se detecta que la pantalla ha dejado de registrar datos en la Tarjeta SD, Tarjeta CF o el almacenamiento asignado, lo más probable es que se deba a que se ha llegado al límite de registro configurado en los grupos de registro:



Si se llega al límite de registros la HMI deja de registrar los datos, por lo que tenemos dos opciones:
  • Vaciamos la memoria de los archivos de Registro de Datos en el almacenamiento asignado.
  • Reconfiguramos los límites en la Configuración del grupo de registros correspondiente.

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.