{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Buscar por palabra clave o hacer una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Por favor, introduce una palabra clave para buscar"}}
{}

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Cambiar a otra ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Ha sido útil?","feedbackPercentLabel":"personas encontraron utilidad a esto","captcha":{"error":"Marca la casilla"}}}
Preguntas frecuentes de búsqueda

MX accionamiento por RH99 y RM35UB3N30

Síntoma
¿Cómo podemos atacar una bobina MX de un Compact NS400 desde dos relés distintos, por un lado un RH99 para la protección diferencial y por otro con un RM35UB3N30 para las sobretensiones permanentes?

Solución
Siempre podremos poner en tensión una bobina de disparo MX desde varios dispositivos, siempre y cuando las órdenes no sean simultáneas. Dicho de otro forma en la bobina únicamente deben de llegar dos cables el de la Phase y el del Neutro si hablamos de un sistema Trifásico a 400V con la bobina MX a 230V. La maniobra deberá realizarse antes de la bobina de tal manera que sólo sea un relé el que cierre el circuito de alimentación de la misma para que ésta actue.Tanto el Vigirex RH99 como el relé RM35UB3N30 disponen de contactos inversores que cambian de posición al detectar defecto diferencial o sobretensión, según el caso.El punto crucial de la maniobra será el que impida el envio de dos señales a la bobina simultáneas y deberá aseguraren todo momento que sólo pueda llegar una señal de actuación a la bobina MX . La forma más simple de realizar esto es mediante un mini-automáta que cerrará el circuito de alimentación de la bobina si uno de los dos relés conmuta su contacto de actuación o los dos, dejendo cortado el circuito de la bobina MX si no hay ningún contacto inversor actuando.Para asegurar la durabilidad de la bobina esta deberá estar conectada en serie con un contacto OF de tal forma que se corte la alimentación al producirse la apertura del equipo. En el caso de utizar un mini-autómata con una señal de mando de cierta duración (1s aprox) no sería necesaria esta precaución.Se adjuntan los esquemas eléctricos de ambos relés donde se distinguen los contactos inversores mencionados.
 
Explorar más
Explorar más

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para recibir soporte técnico, asistencia para reclamaciones y más.