Consultar las preguntas frecuentes

¿La PCMCIA de memoria de referencia TSXMRPC448K es compatible con la TSXMFPP224K?

Fecha de publicación: 10 enero 2020

Síntoma
¿La PCMCIA de memoria de referencia TSXMRPC448K es compatible con la TSXMFPP224K?

Versión
TSXMRPC448KTSXMFPP224K

Solución
Las PCMCIAs de memoria SRAM o FlashEPROM no son compatibles o incompatibles entre sí. La compatibilidad la ofrece la aplicación en la que está instalada la PCMCIA. Básicamente es importante conocer la gama del PLC (Modicon Premium o TSX Micro), la versión de la CPU y la plataforma de programación del mismo (Unity o PL7). Según esos datos, y según los documentos adjuntos [PCMCIAs & SDs - Memoria 2008.pdf] y [Compatibilidad PCMCIAs memoria en plataformas TEE.pdf] es posible determinar si es posible cambiar una PCMCIA por otra en una aplicación determinada.De todas formas, hay que tener en cuenta que la referencia TSXMRPC448K es una PCMCIA de tipo SRAM (memoria volátil, lleva baterías y por ejemplo, en aplicaciones Unity puede direccionar 448Kbytes, pudiendo seleccionar el guardado de memoria y de datos de aplicación) y la referencia TSXMFPP224K es una PCMCIA de referencia FlashEPROM (memoria no volátil, no lleva baterías, no permite la configuración online de aplicaciones y, por ejemplo, en aplicaciones Unity, direcciona 224Kbytes de memoria exclusiva, es decir, sin posibilidad de salvar datos de aplicación).Para más datos sobre las referencias citadas, consultar el documento adjunto [PCMCIAs & SDs - Memoria 2008.pdf].Por lo tanto sí es posible cambiar la PCMCIA de referencia TSXMRPC448K por la TSXMFPP224K pero siempre dependiendo de la aplicación.
 

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.