Consultar las preguntas frecuentes

¿ Cómo se puede resetear la contraseña de la tarjeta de red NMC4 AP9644 que viene integrada en el SAI Galaxy VS ?

Fecha de publicación: 04 septiembre 2020


Por razones de seguridad, no hay un procedimiento de reset de la contraseña para la tarjeta de red NMC4 AP9644.
Si se ha olvidado la contraseña, el dispositivo se tiene que reiniciar a los valores de fábrica, eso implica que se perderá toda la configuración de la tarjeta de red.
Es muy importante mantener backups regulares del fichero config.ini, que puede ser usado para recuperar la configuración de la tarjeta de red despues de resetearla.
El reseteo se hace presionando el botón de reset en la parte frontal de la tarjeta por aproximadamente 30 segundos.
 

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.