Consultar las preguntas frecuentes

¿Cuál es la referencia de la resistencia o terminación final de línea SmartLink Modbus?

Fecha de publicación: 21 febrero 2021

La referencia de la terminación de línea modbus es la VW3A8306DRC.

Hay que tener en cuenta 2 terminadores de línea Modbus (120 ohmios + 1 nF), referencia VW3A8306DRC.

El par de comunicación del cable Modbus dispone de una impedancia característica de 120 ohmios. Por lo tanto, el cable Modbus debe disponer de un terminador de línea Modbus con una impedancia de 120 ohmios en cada extremo.

El maestro Modbus se encuentra en el extremo del cable Modbus y normalmente dispone de una impedancia de terminal conmutable. En el otro extremo del cable Modbus, debe conectarse un terminador de línea Modbus con una impedancia de 120 ohmios.


¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.