Consultar las preguntas frecuentes

¿Cuál es la intensidad máxima soportada por el relé R1 / R2 en ATV320?

Fecha de publicación: 27 marzo 2020

Corriente de conmutación máxima en carga resistiva:

(cos φ = 1): 3 A para 250 V CA (OVC II) y 30 V CC

Corriente de conmutación máxima en carga inductiva:

(cos φ = 0,4 y L/R = 7 ms): 2 A para 250 V CA (OVC II) y 30 VCC


¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.