Consultar las preguntas frecuentes

¿Cómo conmutar de una consigna dada por Modbus a local en un ATV320?

Fecha de publicación: 04 septiembre 2020

Para pasar la referencia desde el control de velocidad y marcha a través de modbus (comunicaciones) a control local necesitamos realizar una conmutación de referencia con una entrada externa (DI3) para pasar la marcha a DI1 y control de velocidad en AI1.

CONF > FULL > CTL- > rFC [Conmutación Ref2] = Asignamos la entrada LI3

CONF > FULL > CTL- > rFC [Conmutación Fr2] = Asignamos la entrada AI1


¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.