Consultar las preguntas frecuentes

¿Qué clase de disparo térmico tienes los GV2 y GV3?

Fecha de publicación: 04 septiembre 2020

Realmente, lo guardamotores (un tipo de interruptores automáticos) no tienen clases de disparo. Este es un concepto que aplica a los relés térmicos exclusivamente, según la norma IEC 947-4-1. No obstante, por su curva de disparo, se podría equiparar a un relé térmico de clase 10 (a 7,2 veces Ir dispara en menos de 10 s). Concretamente, el GV2ME / P sería equiparable a un relé térmico de clase 10 A (disparo entre 2 y 10 s a 7,2 Ir) y el GV3P a un térmico de clase 10 (disparo entre 4 y 10 s a 7,2 Ir).Ir : Intensidad de regulación.


¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.