Consultar las preguntas frecuentes

¿ Qué tipo de carga soportan los modelos de SAI Back UPS y Smart UPS SC ?

Fecha de publicación: 07 septiembre 2020

Los modelos de SAI Back UPS y Smart UPS SC están diseñados para utilizarse únicamente con cargas de tipo ordenador. No están diseñados para utilizarse con cargas de un motor, unidades de aire acondicionado, radiadores o cualquier otra maquinaria.
El problema principal es la corriente de arranque del motor. Puede sobrecargar fácilmente el modelo de SAI Back UPS. En segundo lugar, estos modelos de SAI producen una onda senoidal aproximada escalonada cuando están en modo batería en la salida del equipo. Esta forma de onda, aunque es ideal para equipos de tipo informático, no es especialmente compatible con la mayoría de las cargas con motor. El resultado puede ser que el motor funcione muy lentamente, erráticamente o no funcione en absoluto cuando el SAI está en modo batería. Para proteger este tipo de motores, Schneider recomienda primero determinar el SAI apropiado para la carga con un motor. Asegúrese de que la tensión y los amperios del SAI son suficientes para soportar la corriente de arranque del motor. En segundo lugar, seleccione un SAI que genere una onda senoidal pura cuando esté en modo batería, como por ejemplo un Smart UPS Online o un modelo Symmetra LX / RM.

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.