Consultar las preguntas frecuentes

Conectores RJ45 Schneider Electric, S-ONE // Keystone

Fecha de publicación: 07 septiembre 2020

¿Cómo identificar rápidamente los conectores RJ45 de Schneider Electric,
La oferta de cableado estructurado de Schneider Electric, hay dos conectores hembra RJ45, el conector S-ONE y el conector Keystone S110. El conector S-ONE tiene huella propietaria y el conector RJ45 Keystone S110 tiene huella "universal" keystone.
Los dos conectores no son compatibles entre sí, tienen sistemas de fijación y tamaño diferentes. Con este breve documento, se identificará de manera rápida a un conector RJ45 S-ONE y a un conector RJ45 Keystone


 

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.