Consultar las preguntas frecuentes

¿Para que sirven los potenciómetros D-time y O-time del relé LT47?

Fecha de publicación: 21 febrero 2021

D-Time: Cuenta atrás y solo está disponible para el arranque del motor (retardo durante el arranque para no tener en cuenta el pico de arranque durante el tiempo seleccionado).

O-time: Durante el estado estacionario, en funcionamiento normal, si la corriente del motor es mayor que la regulada (sobrecarga), el LT47 cambia sus contactos después del tiempo O.

Para la protección de esfuerzos mecánicos, ajustar el tiempo O-time al mínimo para disparar en 0.2-0.3 s.

 

Se adjunta hoja de instrucciones


¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.