Consultar las preguntas frecuentes

¿ Porqué debo usar solo el cartucho de repuesto original de batería RBC de APC-Schneider en mi SAI ?

Fecha de publicación: 07 septiembre 2020

APC-Schneider solo recomienda usar el cartucho de repuesto original de batería RBC en lugar de baterías de terceros con especificaciones similares.
El uso de una batería que no sea de APC-Schneider puede reducir el tiempo de autonomía, estropear el SAI, crear condiciones peligrosas y anular las certificaciones de seguridad en el SAI.
El uso de una batería que no sea de APC-Schneider anulará la Política de garantía de los equipos de APC.
APC-Schneider ofrece una garantía de un año en los cartuchos de baterías RBC.
APC-Schneider proporciona las instrucciones, cables y conectores apropiados para la correcta instalación de las baterías.
Los cartuchos de baterías RBC de APC-Schneider que se suministran con el SAI no tendrán una etiqueta con el número de serie adherida, sin embargo, siempre tendrán una pegatina que las identifica como baterías de APC-Schneider originales como se muestra en el ejemplo.
Todos los cartuchos de baterías RBC de APC-Schneider compradas como repuesto tendrán una pegatina adherida que muestra el modelo con el número de serie además de la etiqueta original de APC como se muestra en el ejemplo.